Direkt zum Inhalt
Logo print

Energieeffiziente Wohnlösungen | Legrand Deutschland

Energieeffizientes Wohnen mit den Lösungen von Legrand

Entdecken Sie die Legrand-Strategie für effektive Energieeinsparungen in den wichtigsten Schlüsselbereichen. Unsere smarten Lösungen ermöglichen eine automatisierte Reduzierung des Ressourcenverbrauchs durch intelligente Vernetzung und Kommunikation. Von Beleuchtung, die sich dem Tageslicht anpasst, bis hin zur Heizungssteuerung basierend auf Temperaturänderungen – unsere Produkte optimieren den Energieverbrauch. Investitionen in einem oder allen vier Bereichen können zu einer langfristigen Energie- und CO2-Einsparungen sowie gesteigertem Komfort und Wohlbefinden für Wohngebäude und Unternehmen beitragen.

Legrands Kompetenzen

Umweltfreundlichere Gebäude auf allen Ebenen!


Bei Legrand schaffen wir Energieeffizienzlösungen, die für jeden zugänglich sind, mit einfachen, skalierbaren, erschwinglichen und effektiven Lösungen, die für alle Arten von Gebäuden geeignet sind, sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen.

Wir bei Legrand sind der festen Überzeugung, dass Energieeffizienz weder komplex noch ziellos sein darf. Sie muss eine Reihe von effektiven und effizienten Lösungen sein, die das Leben verbessern und die Räume aufwerten, in denen Menschen leben, arbeiten und sich treffen. Das ist es, was das energieeffiziente Angebot von Legrand ausmacht.

Moderne Wohnumgebung.

Energie ist ein großer Kostenfaktor


Laut einer Studie der Internationalen Energieagentur (IEA) schwankt der Anteil der Energiekosten am Gesamtverbrauch eines Haushalts zwischen:

  • 3 % und 10 % in den Industrieländern
  • 10 % und 25 % in den Entwicklungsländern

Diese Zahlen können jedoch je nach Energieverbrauch, geografischer Lage und Wohnungstyp erheblich variieren.

Fortschritt einer Renovierung.

Hindernisse für energieeffizientes Wohnen


Durch die Umsetzung geeigneter Lösungen und die Anwendung energieeffizienter Praktiken können folgende Ziele erreicht werden:

  • Reduzierung des Energieverbrauchs
  • Verringerung des CO2-Fußabdrucks 
  • Beitrag zu einer grüneren Zukunft 


Allerdings gibt es mehrere Hindernisse, die die Umsetzung behindern können. Die Investition in energieeffiziente Lösungen erfordert:

  • eine Änderung unserer Gewohnheiten und unseres Verhaltens in Bezug auf unseren Lebensstil
  • die Aufrüstung oder Nachrüstung eines Hauses oder einer Wohnung zur Verbesserung der Energieeffizienz 
  • die Leistung hoher Anfangsinvestitionen

Wir von Legrand bieten benutzerfreundliche Produkte und Systeme an, die es Hausbesitzern erleichtern, energieeffiziente Praktiken anzuwenden. Dabei ist eine schrittweise Umrüstung möglich!

Allgemeine Probleme und die Lösungen von Legrand


 

Mehrere Probleme schränken die Nutzung energieeffizienter Lösungen noch ein:Mit einfachen und effektiven Lösungen kann viel erreicht werden, um die Probleme zu lösen. Legrand bietet Lösungen, um diese Schwierigkeiten zu überwinden, dank:
Hohe Kosten:
Kostspielige Installationen können Unternehmen abschrecken
Kosteneffizienz und Skalierbarkeit:
Beginnen Sie mit minimalen Investitionen.
Fehlende Finanzierung:
Schwer zu finanzierende Projekte
Einfache und benutzerfreundlich Handhabung sorgt dafür, dass die Produkte von Legrand für die meisten Gebäude geeignet sind. Die Produkte sind nicht nur preislich attraktiv, sondern unterstützen die Einsparung von Energiekosten.
Mangelndes Bewusstsein:
Die Vorteile der Energieeffizienz werden nicht immer ausreichend verstanden beziehungsweise kommuniziert.
Zuverlässige Dokumentation:
Zu unseren Produkten sind umfassende Informationen verfügbar.
Widerstand gegen Veränderungen:
Schwer zu akzeptierende Veränderungen im Nutzerverhalten
Erreichung von Energieeffizienz, ohne den Komfort zu beeinträchtigen
Unzureichende Standards:
Standards zur Förderung der Akzeptanz neuer Technologien sind nicht ausreichend
Qualität, Sicherheit und Fachwissen:
Wir gehen über die Standards hinaus um hochwertige Installationen zu gewährleisten
Mangelnde Koordination und Zusammenarbeit
An den Projekten sind viele Akteure beteiligt und eine Zusammenarbeit ist erforderlich
Breites Partnernetz:
Es ist ein internationales Partnernetz verfügbar. Somit besteht keine Beschränkung auf ein einziges Markensystem.

Unsere Produkte für ein energieeffzientes Wohnen

Abgebildet sind die Produkte der Reihe CX³ with Netatmo.

Messung und Energiemanagement


CX3 with Netatmo, die erste smarte Elektroverteilung von Legrand, verfügt über eine Reihe von intelligenten Modulen, die direkt in der Verteilung installiert sind. Mit diesen Produkten können Kunden den Energieverbrauch von Tag zu Tag verfolgen und kontrollieren. Eine Erweiterung des Systems mit anderen smarten Produkten von Legrand ist jederzeit möglich.

  • Planen des Ein- und Ausschaltens jeder Funktion z. B. Terminierung der Poolpumpe, die täglich zwischen 23 und 8 Uhr läuft.
  • Komfortable Fernsteuerung: Anpassungsmöglichkeit der Heizung an individuelle Wünsche, indem Warmwasserbereiter, Heizung oder Klimaanlage aus der Ferne über ein Smartphone gestartet werden können.
  • Programmiertes Aufladen des Elektrofahrzeugs außerhalb der Spitzenzeiten, um Kosten zu senken. Z.B. das Ladegerät nach 8 Uhr und vor 17 Uhr deaktivieren.
Abgebildet sind smarte Schalter und Bewgungsmelder.

Beleuchtungsmanagement


Mit einem durchdachten Beleuchtungsmanagement können potenzielle Energieeinsparungen sinnvoll genutzt werden! 

Die optimale Lichteinstellung für berufliche Aktivitäten und Freizeit können mit Hilfe unserer smarten Schalterprogramme erreicht werden. Diese können über das Smartphone, per Tastendruck am Schalter oder per Sprache gesteuert werden. Definierbare Szenarien unterstützen nicht nur den Alltag sondern können auch zu einem sinnvollen Beleuchtungsmanagement beitragen.

Auch Bewegungsmelder unterstützen dieses Vorhaben. Dabei gibt es die Möglichkeit, Lichter automatisch oder zeitgesteuert einzuschalten. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit oder nach einem anderen festgelegten Ereignis schalten sich die Lichter automatisch wieder aus. Dabei passen sich die Lichtverhältnisse an das Tageslicht an. Sofern eine Dimmfunktion vorhanden ist, reduziert sich die Intensität des Lichtes selbstständig.                                                                                                                                                                          

Abgebildet sind die smarten Heizlösungen von Netatmo und Bticino.

Temperatur- und Luftqualitätsmanagement


Durch programmierte Zeitpläne wird das Zuhause nur beheizt, wenn es benötigt wird. Das Thermostat und die Temperatur des Hauses werden aus der Ferne über die Home + Control App gesteuert. Eine einfache Möglichkeit den Verbrauch des Heizsystems stets unter Kontrolle zu haben. Sowohl die Netatmo-Produkte als auch Smarther with Netatmo sind außerdem kompatibel mit den Plattformen von Google Home, Apple Home-Kit und Amazon Alexa.

Zu sehen ist ein Elektrofahrzeug, welches an eine der EV-Ladelösungen von Legrand angeschlossen ist.

Management von EV-Ladestationen


Der Übergang zur Elektromobilität wird einen unvergleichlichen Einfluss auf das Wohlbefinden unseres Planeten haben. Legrand stellt die notwendige Infrastruktur bereit, um das Fahrzeug zum günstigsten Zeitpunkt bequem aufzuladen.

Green'Up
Mit Green'Up präsentiert Legrand Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride, die sich sowohl für Ein- und Mehrfamilienhäuser als auch für Gewerbeobjekte oder Einkaufsstätten eignen. 

Ecotap
Die intuitive Bedienung unserer Ecotap-Ladegeräte sorgt für einen reibungslosen und einfachen Ablauf. Außerdem sind sie so gefertigt, dass sie ein Minimum an Service und Wartung erfordern.

Alles im Blick mit nur einer App!

Die App Home + Control und die Funktionen.

Home + Control - Eine App, um alles zu steuern


Die App Home + Control kann für noch größere Energieeinsparungen sorgen, indem die vernetzten Lösungen in der kostenlosen App Home + Control (auf Google Play und AppStore verfügbar) gesteuert und verwaltet werden. Dort ist unter anderem der Verbrauchsverlauf der Geräte ersichtlich anhand dessen die Nutzung optimiert werden kann. Dies kann zur Senkung der Stromrechnung führen! 

Ihre Kunden können dann:

  • die Temperatur regeln, wenn sie zu Hause oder abwesend sind.
  • persönliche Heizprogramme erstellen, die auf ihren Lebensstil abgestimmt sind.
  • ihren Verbrauch überwachen.
Sprachsteuerung des Smart Homes.

Smart Home-Lösungen, die mit den gängigen Sprachassistenten kompatibel sind


Der Sprachassistent kann beispielsweise darum gebeten werden, die Heizung in einem Raum höher oder niedriger zu stellen.
Tatsächlich sind die vernetzten Lösungen von Legrand und Netatmo mit den drei wichtigsten Sprachassistenten auf dem Markt kompatibel: Alexa von Amazon, Siri von Apple und dem Google Assistant.


So kann eine typische Anweisung zum Beispiel so aussehen:
"Hey Siri, dreh die Heizung im Wohnzimmer um zwei Grad höher!".

Empfohlene Downloads

Produktübersicht

Diese Themen könnten Sie auch interessieren